结果:找到"晶体 晶振",相关内容456条
  • 晶体(CrystalUnit)的规格和特性
  • 晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,对应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。这些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容、运动电感和电容、温度校准和驱动电平。石英晶片经过被电极,上架、封装即成为压电谐振器。当外加电场的交变频率与石英晶片的固有频率相接近,且外加电压的角频率ω等于石英机械振动的固有谐振角频率ω时(取决于石英晶体的几何尺寸和切型),晶片产生机...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源,无源,荡器,器, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-10 17:42:00
  • 为什么晶体需要负载电容?晶振问答FAQ
  • 晶体必须连接在某个放大器的反馈回路中,以这样或那样的方式。因此,晶体将受到寄生电路和电路板电容的影响,也称为“负载”。一个人无法避免这种“负荷”。1、晶体在电路中起什么作用?水晶除了调谐到的频率外,其他频率都被切断了,它只允许电路有足够的整体环路增益以晶振频率振荡。低于谐振频率的晶体大部分是电容性的。在谐振频率以上,它们大多是电感性的。2、晶体和振荡器有什么区别?晶体和振荡器是时钟处理器的两个组件,振荡器配置有缓冲器,这意味着它能够完成高输出驱动任务。晶体只是振荡器的一部分。3、为什么我们在微控制器中使用电容?如果输入电压下降,则去耦电容将能够向IC提供足够的功率来保持电压稳定.如果电压升高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-11-24 11:12:00
  • 晶体和有源晶体振荡器到底有什么不同
  • 晶振从材料上可以分为石英晶振和陶瓷晶振,但是从属性上晶振又可以分为无源晶体谐振器:晶体(Crystal)和有源晶体振荡器:振荡器(oscillator)。石英晶振和陶瓷晶振从外观上区分是很有帮助的,毕竟有两种完全不同的材料。但是无源晶振和有源晶振有时候会让人傻傻分不清。一、无源晶体无源晶体有一个带五个管脚的非极性元件,振荡信号可以通过时钟电路产生,它本身不能振荡。1.无源晶体应用电路一般建议使用精度高的石英晶体,尽量不要使用精度低的陶瓷晶体。2.无源晶体优缺点无源晶体价格低廉,但它的信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),当更换不同频率的晶体时,外围配置电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有源荡器 荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-21 18:44:00
  • 晶振国产替代5个必备条件
  • 从中美贸易制裁,国产替代的苗头悄然显露,再到全球疫情爆发,半导体及芯片厂商接二连三停工停产,爆发了全球性芯片短缺的局面,国内厂商也迎来发展良机。在大环境趋势下,国内一些知名企业纷纷转向使用国产替代产品,在电子元器件细分领域中,晶振行业同样如此,那么选择国产替代的晶振企业需要具备什么条件呢?01品牌的自主性为什么要强调品牌的自主性?一个好品牌离不开自主研发。在晶振研发技术上,早期国内一直处于落后的状态,主要核心技术被国外垄断,很难在市场上占领一席之地。但随着国内晶振厂商不断加大研发力度,以及凭借优异的成本资源及质量,与国外逐渐缩小差距,并在市场上获得大众认可。自1986年起,扬兴科技一直活跃在...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 国产 器 无源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-06-16 17:31:00
  • 智能手环与32.768Khz晶振
  • 贴片晶振通常应用于智能电子设备场合,他是一款小型的石英晶振元件,具有薄型、高精度等特点。晶振在智能手表手环中的作用是通过传感器给智能手环接提供信号频率,是很重要的核心部位,其中32.768Khz频率贴片晶振在其中扮演着非常重要的角色。随着晶振技术的成熟,可穿戴养老技术设备的研发机构如雨后春笋般越来越多。研发机构由最初的几家国际互联网迅速蔓延至国内的中小企业,这种发展势头刺激了钟表行业,让传统的传统钟表行业开始思考,纷纷转型升级加入到智能手表研发生产行列。讲到这里大家有没有感到好奇,贴片晶振为智能手环带来了哪些功能?晶振技术的成熟为什么会带来这么大的变化?以智能手表、手环为代表的可穿戴智能型养...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 器 无源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-06-10 16:48:00
  • 如何判断晶振品质如何?高品质VS普通
  • 许多人买东西喜欢货比三家,为什么要比较?原因很简单,不外乎在于价格和质量。举个例子,就晶振元器件而言,好品质晶振与普通晶振价格差异会比较大,采购者们却不知道它们两者之间究竟差在哪里,因为表面上看都差不多。小扬给大家分析一下什么是质量差的晶振?1、某些工厂生产的二等品被再次销售;晶振参数要求不高、长年存货、称斤卖、不良品。2、原材料有残缺被二次生产,如晶片的下脚料(使用晶片残次品或晶片边棱角)制作而成的晶振3、生产批次不统一;负载电容之间有相差,老化程度不同,时间不一样,不良混料。4、工艺生产流程不规范,制作过程粗糙。那么好品质的晶振具有哪些必备条件呢?1、高品质晶振严格按照国际标准流程制作,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 荡器 品质 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-26 15:42:00
  • 便携式蓝牙音箱晶振创造美好生活
  • 蓝牙音箱是我们生活中常见的一种电子产品,随着科技的发展,蓝牙音箱的体积是越来越小,但功能确越来越多,如可以带在身上的便携式音箱、车载蓝牙音箱等,而这些变化当然也离不开构成蓝牙音箱的内部元件结构,改变都是先从内部开始。本篇要说的则是在蓝牙音箱内起着很重要作用的晶振。大家都知道晶振可以细分为很多种类,如果按照它的材质可以分为石英晶振,硅晶振、陶瓷晶振。大部分蓝牙音箱里用就是石英晶振,也有少数用的是陶瓷晶振。由最初的大音箱到现在的便携式蓝牙音箱,体积和功能方面发生巨大的变化。而衡量其是否是一个合格的音箱,比较重要的就是看它的音效,它与石英晶体的ppm精度值密切相关。想要做出优质的产品,就需要对晶振...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 石英 荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-25 17:56:00
  • 干货!4种方法提高石英晶体振荡器相位噪声性能
  • 石英振荡器确实提供了我们所有人每天都依赖的电子设备的心跳。石英的有用之处在于,如果施加电压,石英将开始振动。不利的一面是,如果施加振动,石英会产生电压。该电压显示为相位噪声,并且是真正的阻力。相位噪声或频率变化的大小与施加的力或加速度成正比。力越大,频率不稳定性越大,噪声越大。由于晶体的加速度敏感性而引起的频率不稳定性会影响振荡器性能的许多方面,例如:●短期稳定性●相位噪声性能●相位抖动这种振动引起的相位噪声会影响数字通信系统和RF系统的性能。该错误将表现为误码率的增加。所有石英晶体都表现出一定程度的固有振动敏感性。所以问题仍然存在。该怎么办?要使加速度敏感性对客户系统的影响最小化,有许多可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-23 15:45:00
  • 详解|初步判断晶体不起振时该如何解决
  • 如今的电子科技时代,我们越来越离不开生活中的智能电子产品,尤其是手机,几乎成了每日的必需品。假设你一天都不碰手机,恐怕会有诸多不便。而手机却依赖它,一颗小小不显眼的晶振,决定了整块电路板的''生死''。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。晶振停振:晶振是各板卡的''心跳''发生器,选择好的晶振,保障线路板的经久耐用性。然而难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 故障 不起 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-01-25 14:44:00
  • 泛音石英晶体,它是如何工作?
  • 快速流畅的数据传输在当今世界至关重要,为了实现这一点,许多系统应用中都依赖于三位数兆赫(MHz)范围内的晶振频率。  用基调的AT晶体无法产生这样的高频。尽管基频为40到50MHz的石英晶体是可行的,但其生产涉及大量的工作和相应的成本。因此,“泛音晶体”通常用于20MHz以上的频率。什么是泛音与基频?  每个石英晶体都有其基本频率。除了这种“基本音调”外,每个石英晶体都有几个泛音。当向石英晶体施加电压时,石英晶体会以其基音振荡。在此过程中也会触发其泛音,但其信号明显弱于基频。实际上,大多数情况下,泛音信号只产生正常的相位噪声。  通过巧妙地构造振荡器电路,可以驱动石英晶体的泛音而不是基频。因...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 器 无源 泛音 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-25 11:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: